请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7568 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我的 DAC7568设计需要2.5V 输出。
根据数据表、主机应将08000001h 写入 DAC7568以启用基准电压输出。
但是、在向 DAC7568发送命令后、DAC7568的8#PIN 仍然没有电压输出。
在此之前、我是否有任何初始工作要做?
B.R.
BillyHuan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.