This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7513:TI 是否提供与 DAC7513类似但没有同步功能的 DAC 解决方案?

Guru**** 2513905 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7513, DAC80504, DAC80501, DAC7573, DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849693/dac7513-does-ti-offer-dac-solution-similar-to-dac7513-but-without-sync-function

器件型号:DAC7513
主题中讨论的其他器件: DAC80504DAC80501DAC7573DAC121C085

您好~

我正在寻找类似 LTC2629的 DAC 解决方案、我发现 TI 的 DAC7513具有类似的功能、可满足我的设计需求。

但是、我不需要同步功能、因此我想知道 TI 是否提供了与 DAC7513类似但没有同步功能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChienMing、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您可以查看 DAC80501和 DAC80504。 与竞争产品相比、这些器件的规格要好得多。

    希望这能解答您的问题。 请告诉我、您是否需要有关此方面的进一步支持。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的回复。

    遗憾的是、DAC80501和 DAC80504都不适合我们的设计。

    很抱歉、我没有提供足够的信息来进行正确的器件选择、以下是:

    1) 它必须与可选从器件地址兼容的3.3V I2C 接口。

    2) 低至1.2V 的独立 VREF 输入  

    3) 10-14位 DAC 精度。

    4)  1至4通道。

    5) 无需外部锁存信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChienMing、

    您可以查看 DAC7573。 请告诉我、如果您发现了一些问题、

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的回复。

    我刚刚发现 DAC121C085符合我的要求、我正在寻找用于测试它的样片。

    ChienMIng