This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:热阻和最高结温

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848082/tlc7226-thermal-resistance-and-maximum-junction-temperature

器件型号:TLC7226

请问 TLC7226IDW 的结至电路板/外壳/环境热阻和最高结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我们没有该器件的特定热阻信息。 但是、您可以使用以下文档中20引脚 DW 封装的可用数据。 数据将非常一致、因为热阻主要由封装决定。

    http://www.ti.com/lit/an/scza005b/scza005b.pdf

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢你的答复。 我是否可以知道文档中的表4是否也适用于 TLC7226? 如果是这样、是否可以解释组件的绝对最大 Tj 为150°C?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    本文档是通用文档。 对于绝对最大限制、请遵循数据表。 根据数据表、最大结温取决于不同的后缀。 请参阅。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    数据表给出的值是最高工作环境温度。 最大 Tj 的值是否与该组件的最大 Ta 相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    数据表给出的值是最高工作环境温度。 您是否意味着该组件的最大 Tj 与最大 Ta 的值相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    Tj 与 Ta 不同。 由于存储温度被指定为最大150 oC、我可以假设正常 Tj 应该能够上升到相同的值。 但由于缺乏信息、我建议在考虑最大 Tj 时提供足够的裕度。 最安全的选择是将125 oC 视为最大 Tj。 如果这不适用于您的设计、则只允许温度上升约10°C、这将使最大 Tj 达到135°C。  

    希望这能解答您的问题。 很抱歉无法提供非常明确的答案。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    不用担心、我只需要确保使用正确的数字。 为了澄清这一点、您是否打算用 Ta_max + 10°C 估算 Tjmax?  由于我使用的组件是 TLC7226I、因此从数据表中它的最大 Ta 仅为85°C、因此 Tjmax 的最大安全估算值为95°C?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    对假期的延迟回复表示歉意。 如果您使用的是85oC 型号、则可以轻松地达到125oC 结温。 最高结温主要取决于封装。 我对超过135 oC 的温度持怀疑态度、因为数据表中没有专门提到这一点。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam