This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200EVM:如何使用 FPGA 从 ADC08DJ3200EVM 采集数据?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851854/adc08dj3200evm-how-to-use-fpga-capture-the-data-from-adc08dj3200evm

器件型号:ADC08DJ3200EVM

您好!

   我购买了 ADC08DJ3200EVM,并希望使用自己设计的 FPGA 板从 ADC08DJ3200EVM 采集数据。 输入数据是300MHz 200mV 的正弦波。 我选择 FS = 1000MHz MSPS 作为板载 FS 选择、 并选择 JMODE4作为抽取和串行数据模式。 但我从 ADC 捕获的数据是错误的、如下面的图所示。 可以帮我找到问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是数字输出格式不正确。  默认 输出为带符号的二进制补码。

    请参阅数据表第95页的寄存器 x204。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob