This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:如何在 ECG 实现中处理数据

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851719/ads1299eegfe-pdk-how-to-process-data-in-ecg-implementation

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

我有一个 ADS1299EEG FE Rev A 板、我正尝试将其用作 ECG 前端

我有三个电极连接到这个 位置的人

它们通过 J6跳线连接到 ADS1299、如下所示:

  • LA -> CH1+
  • RA ->通道2+
  • LL -> CH3+

我收集了30秒的数据、但频率真的很高。 当平均静息心率为60 bpm 或1 Hz 时、我报告的信号频率为60 Hz。

当我查看"Scope"选项卡时、我看到信号实际上具有非常高的频率、峰值间隔为~30个样本。

我不熟悉此硬件、因此我不确定这是不是错误、还是应该对数据执行某种后处理。

有否建议我为何要获得如此奇怪的纪录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    ADS1299上的每个通道都是真正的差分通道、需要将输入信号施加到(+)和(-)输入引脚。 从上面的描述中可以看出、您似乎只将信号连接到正输入端、因此负输入端可能会悬空。 这允许60Hz 电力线噪声耦合到器件中并转换为差分噪声信号。 这是您在 FFT 中看到的- 60 BPM 是您的 ECG 输入信号、这是巧合。 ECG 的频率成分实际上介于接近直流(0.05 Hz)到~150 Hz 之间、与心动周期无关。

    ECG 导联是差分的、因此我将连接由标准 ECG 导联方程定义的电极输入(即、导联 I = LA - RA、因此 IN1P = LA 和 IN1N = RA)。 这将有助于减少噪声耦合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有意义。 该信号比我以前的信号好得多、但对于如何降低噪声、您还有其他建议吗? 我甚至需要将 LL 电极插入电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您尝试测量的值。 每个通道至少需要一个差分输入、并且这些输入的共模电压应接近 PGA 的1/2 Vs 以保持线性运行。

    我们提供了一些培训材料、可帮助您在 ADS129x BIOFAQ E2E 页面上详细了解生物电势应用。

    此致、