This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS7253:我们可以减少 ADS7253的通信时间吗?

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851585/ccs-ads7253-could-we-decrease-the-ads7253-communication-time

器件型号:ADS7253

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的 SPI 时钟为15Mhz。 现在我们将3*16位(=48位、=48 * 1/15us = 3.2us)作为请求发送、等待0.5s 进行转换、然后它将 3*16位(=48位、=48 * 1/15us = 3.2us)发回 MCU。  因此、总共需要6.9us。  这太长、无法稍后控制。 我们可以缩短通信时间吗?  尤其是请求时间。

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的发帖。

    每次转换之间的总时间取决于 SCLK 频率和所需的时钟数。 数据表的表4中列出了四种不同的通信模式。 您可以根据 SDO 引脚的数量和应用中使用的模式来减少时钟数量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。  我们使用'32-CLK、单 SDO 模式'、并发现设置 SCLK 30Mhz 时、总共花费了将近1.8us 的时间。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很高兴能提供帮助! 如果您有任何其他问题、请告知我们!

    此致、