This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于电流消耗

Guru**** 2770665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851858/dac7760-regarding-current-consumption

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件:DAC8760

您好!

即使软复位位位位设置为1、AIDD 消耗的电流是否高达3mA、但 did 高达1mA?

在外部电源仍在供电时、是否有任何其他方法可降低电流消耗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8760的复位功能不是掉电功能、所以您在第10页看到的静态电流数字对于器件在空闲状态下的最大电流消耗是准确的。