Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1, ADS1014-Q1, ADS1013, ADS1014
主题中讨论的其他器件: ADS1014-Q1、 ADS1013、 ADS1014
大家好、
请回答以下问题吗?
ADS1013-Q1是否 仅提供高达2.048V 的单端输入电压?
要测量3.3V 输入、是否可以 将 ADS1013-Q1直接替换为 ADS1014-Q1?
谢谢、
Sam Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1, ADS1014-Q1, ADS1013, ADS1014
大家好、
请回答以下问题吗?
ADS1013-Q1是否 仅提供高达2.048V 的单端输入电压?
要测量3.3V 输入、是否可以 将 ADS1013-Q1直接替换为 ADS1014-Q1?
谢谢、
Sam Lee
Sam、
对于 ADS1013-Q1、ADC 具有真正的差分特性。 但是、可以通过设置 AINN=0V 来对器件进行差分。 这样、ADC 可在0V 至2.048V 范围内以单端方式运行、但会失去器件的负工作范围。 要测量3.3V 输入等较大范围、您需要使用 ADS1014-Q1。
如果要为 ADS1014交换 ADS1013、则需要对 ALERT/RDY 引脚执行某些操作。 数据表中的建议是保持引脚未连接、或通过弱上拉电阻将引脚连接到 VDD。 (在第28页的未使用的输入和输出部分中提到了这一点)。
吴约瑟