This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:关于单端 FSR

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1, ADS1014-Q1, ADS1013, ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851772/ads1013-q1-about-fsr-of-single-ended

器件型号:ADS1013-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1014-Q1、 ADS1013、 ADS1014

大家好、

请回答以下问题吗?

ADS1013-Q1是否  仅提供高达2.048V 的单端输入电压?

要测量3.3V 输入、是否可以 将 ADS1013-Q1直接替换为 ADS1014-Q1?  

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此外、ADS1013-Q1的 PIN2连接到 GND。 在将其替换 为直接位于同一电路板中的 ADS1014-Q1时、   是否强制切断 PIN2 (ADS1014-Q1中的 ALERT/RDY 引脚)?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、


    对于 ADS1013-Q1、ADC 具有真正的差分特性。 但是、可以通过设置 AINN=0V 来对器件进行差分。 这样、ADC 可在0V 至2.048V 范围内以单端方式运行、但会失去器件的负工作范围。 要测量3.3V 输入等较大范围、您需要使用 ADS1014-Q1。

    如果要为 ADS1014交换 ADS1013、则需要对 ALERT/RDY 引脚执行某些操作。 数据表中的建议是保持引脚未连接、或通过弱上拉电阻将引脚连接到 VDD。 (在第28页的未使用的输入和输出部分中提到了这一点)。


    吴约瑟