This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015 Linux 驱动程序版本

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851415/ads1015-ads1015-linux-driver-version

器件型号:ADS1015

尊敬的专家:

TI.com 上 ADS1015的 Linux 驱动程序是否支持内核4.14?

这在我的客户方面失败了。 失败信息如下所示。

系统引导日志

[3.894440]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (942_

[3.899055]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (949_

[3.903672]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (954_

[3.908285]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (965_

[3.912896]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (985_

[3.917508]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (991_

[3.922146]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (1008_

[3.92680]   NelsonDBG:输入 ADS1015_probe (1052_

[3.931772]   ADS1015:1-0048探头失败、错误-11

在“as1015_set_conv_mode (data、ADS1015_continuous)”上出现问题

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、



    我需要检查一下是否可以获得有关此驱动程序的更多信息。 但是、尽管我们提供了指向该库的链接、但我们没有开发这些 Linux 驱动程序、也没有支持这些驱动程序的专业知识。 以下是对 Linux 库的一般响应:

    TI 提供的 Linux 驱动程序应根据您的差异为您提供扩展和修改的基础。  请咨询 Linux 社区的其他成员,了解是否有人已为您使用的相同实施扩展了驱动程序。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    查看客户电路板后、重新安装问题。

    感谢您的支持。