This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:奇数输入和偶数输入

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851343/afe58jd32-odd-input-and-even-input

器件型号:AFE58JD32

16个 ADC 用于转换32个输入。 每个 ADC 以 时间多路复用方式转换一个奇数输入(在 VCAo 芯片中处理)和一个偶数输入(在 VCAE 芯片中处理)。 我知道我们可以 在  LVDS 模式下通过 FCLK 的上升沿和下降沿将 ADC 输出数据流拆分为奇数和偶数通道。 但是、在 JESD204B 模式下、我们如何将 ADC 输出数据流拆分为奇数和偶数通道?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 AFE58JD32! 由于该器件是 NDA 限制器件、我们希望讨论 NDA 涵盖的详细信息。 您可以分享您的联系信息吗? 我们将与您联系。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是:liangqiang@ut-world.com