This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638上的交流电压测量

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850973/ads8638-ac-voltage-measurement-on-ads8638

器件型号:ADS8638

您好!

我使用 ADS8638进行直流电压测量。 我是否可以使用相同的方法来测量交流电压测量?

最大交流电压范围:-4V 至4V

如果不适用于 ADS8638、请建议使用支持直流和交流电压的 ADC。

提前感谢

此致、

Lithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lithesh、

    ADC 无法区分直流或交流输入信号、我们有许多 ADC 可以直接支持双极输入。 在向您推荐合适的器件之前、您的交流信号是什么? 频率、类型(正弦波、阶跃或其他)、通道、采样率等。

    此致、

    戴尔