This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1230:ADS1230是否支持单极输入?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1220, ADS1232, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851325/webench-tools-ads1230-does-the-ads1230-support-unipolar-input

器件型号:ADS1230
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS1232ADS124S06

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

设计

ADS1230是否支持单极输入?目前已发现转换数据不正确、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    遗憾的是、由于 PGA 的共模限制、您无法使用 ADS1230进行单端测量。  ADS1232是一款相似的器件、针对增益为1或2的情况具有 PGA 旁路模式。  您还可以查看同样具有 PGA 旁路模式的 ADS1220和 ADS124S06。

    此致、

    Bob B