This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:在哪里可以买到与 ADS1299演示板相匹配的信号采集电缆?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851651/ads1299eegfe-pdk-where-can-i-buy-the-signal-acquisition-cable-that-matches-the-ads1299-demo-board

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

尊敬的 TI 团队:

CTM 购买 ADS1299演示板,现在他们希望使用演示来查看测试结果,但没有匹配的信号采集电缆。。在哪里可以购买与 ADS1299演示板匹配的信号采集电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunqiu、

    我们没有推荐的信号采集电缆、但可以在线找到并购买。  

    此外、它们可以使用端子块简单地将信号连接到输入端。