This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:GaN 偏置保护

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851357/amc7834-gan-bias-protection

器件型号:AMC7834

您好!

当 VSS 变为高电平0V 而放大器的 VDRAIN 仍然存在时、AMC7834是否支持电源排序/保护?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    AMC7834在发生电源崩溃事件时具有一些功能。  首先、如果任何正电源开始崩溃、DAC 输出将钳制到 VSS 电源、并且 PA_ON 数字输出引脚将被释放。   

    AVSS 崩溃也是如此、遗憾的是、这意味着漏极电压最终将达到0V。   

    因此、应使用 PA_ON 引脚来禁用 VDRAIN 电源。  这将禁用 VSS 以防止出现过流情况。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答、这对您有所帮助。

    PA_ON 达到要开启的 AVSS 阈值时的时间响应是多少?

    我想用这样的方式操控 PA_ON、以便我可以单独使用每个闭环 DAC 的该机制、并且与 PMOS 无关您能建议这样的方式吗?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 AVSS 警报事件后的1ms 内将释放 PA_ON 引脚(通常为低电平有效)。  当用户向器件发出寄存器命令时、PA_ON 引脚将被置为低电平。  PA_ON 引脚可配置为对警报事件(ALARMIN 引脚、AVSS 和过热警报等)或睡眠引脚/命令敏感。  在启动事件期间、不会自动打开 PA_ON。

    2.只有一个 PA_ON 引脚、因此很难为每个 DAC 独立使用它。  您可以考虑使用 GPIO 选择性地一次关闭一个 VDRAIN 源、然后在必要时使用 PA_ON 将其全部关闭。  这将要求您的 SPI/I2C 主器件监控 AMC7834的警报状态、因为 GPIO 引脚无法配置为用作独立的警报引脚。

    谢谢、
    Paul