This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:关于 HART 信号的正弦波振幅

Guru**** 2760055 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161S997EVM, ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849432/dac161s997evm-about-sine-wave-amplitude-of-hart-signal

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件:DAC161S997ISO7421

我有2个关于将 HART 信号输入到 DAC161S997的问题。

当 HART 调制解调器输出 FSK 振幅为700mVp-p 至 DAC161S997时、
  DAC161S997-9引脚(OUT)的输出降至70mVp-p
  它在250Ω Ω 电阻器的某个点监控300mVp-p。
  根据 HART 规范、可以得出 FSK 振幅需要大于400mVp-p  
  是否可以在9引脚(OUT)处获得 FSK 振幅?

2.当 DACout 为5mA 时,正弦波输出正确。
  但是、当 DACout 为4mA 时、它看起来正弦波的一侧是不好的。
  您是否有任何解决方案可以输出4mA 的正常正弦波?

有关详细信息、请参阅随附的 PDF。

e2e.ti.com/.../HART_5F00_SLAVE_5F00_FSK_2D00_TransmitWaveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Motoo Nakayama]1. 当 HART 调制解调器输出 FSK 振幅为700mVp-p 至 DAC161S997时、
      DAC161S997-9引脚(OUT)的输出降至70mVp-p
      它在250Ω Ω 电阻器的某个点监控300mVp-p。
      根据 HART 规范、可以得出 FSK 振幅需要大于400mVp-p  
      是否可以在9引脚(OUT)处获得 FSK 振幅?[/QUERP]

    2线制变送器的主要 HART 要求是在4-20mA 电流环路上、FSK 信号为1mApp。 就我所知、在进行测量时、您实际上不会涉及任何电压。

    [引用用户="Motoo Nakayama">2. 当 DACout 为5mA 时、正弦波输出正确。
      但是、当 DACout 为4mA 时、它看起来正弦波的一侧是不好的。
      您是否有任何解决方案可以输出4mA 的正常正弦波?[/引述]

    根据我们目前掌握的信息、我最想说的是、当输出1mApp FSK 信号时、当电流环路设置为4mA 时、您的设置消耗的电流过大、环路电流值达到~3.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke:

    感谢你的答复。

    通过移除 DAC161S997EVM 上消耗大量电流的 MSP430和 ISO7421、可以解决正弦波问题。

    关于 FSK 振幅、

    1mAp-p * 250Ω= 0.25Vp-p、

    当电流感测电阻为250Ω Ω 时、FSK 电压摆幅必须为 HART 规范中的0.25Vp-p。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Motoo Nakayama"]

    关于 FSK 振幅、

    1mAp-p * 250Ω= 0.25Vp-p、

    当电流感测电阻为250Ω Ω 时、FSK 电压摆幅必须为 HART 规范中的0.25Vp-p。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke:

    感谢您回答我的问题。