This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:它是否与 Raspberry PI 4配合使用

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, ADS4129EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851153/ads4129-does-it-work-with-raspberry-pi-4

器件型号:ADS4129

我想将 ads4129 ADC 与 Raspberry PI4搭配使用。 我想了解它们是否兼容、是否需要任何额外文件来进行接口联系。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serkan、

    我们尚未连接这两个板、但做了一些工作、我想如果 Raspberry 能够接收1.8V CMOS 逻辑电平输入、您可以这么做。 ADS4129EVM 需要安装一个 CMOS 缓冲器和两个电池组,并卸下两个电池组,以便为 EVM 设置1.8V CMOS 输出(默认情况下为 LVDS) 。  然后、您必须构建定制线束、以将 ADS4129 CMOS 输出连接到 Raspberry 板的 GPIO 连接器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我明白了。 感谢你的帮助。

    Serkan