This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:它是传感器还是具有传感器的模拟前端? 在应用时是否需要注意任何结构设计要求? 有什么好处?

Guru**** 2522510 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850958/afe4420-is-it-a-sensor-or-an-analog-front-end-with-the-sensor-are-there-any-structural-design-requirements-that-need-attention-when-applying-with-an-algorithm

器件型号:AFE4420

你(们)好  

AFE4420具有心率、血氧功能、是传感器还是具有传感器的模拟前端?

在应用时是否需要注意任何结构设计要求? 有什么好处?

谢谢  

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    由于器件 AFE4420处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?