This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:VREFNPIN 连接

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851184/ads1256-vrefnpin-connection

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件:REF5025

大家好、

我的客户希望将 VREFNPIN 连接到 GND。

但是、数据表中的图25显示了 VREFN 和 GND 之间的49.9Ω Ω 电阻器。

EVM 没有该电阻。

是否需要该电阻器?

必要时会产生什么影响?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    VREFN 和 GND 之间不需要49.9欧姆电阻器。 滤除一些接地噪声可能是有益的;但是、我实际上建议将 VREFP 和 VREFN 信号视为差分对、并相应地对其进行布线...

    例如、如果您使用 REF5025作为基准源、请将 VREFN 迹线与 VREFP 一起布线、并将其连接到基准源的 GND 引脚。 VREFN 仍然接地、但仅在基准 IC 上、以确保 VREFN 等于基准的接地电势(而不是 ADC 上的接地电势、该电势可能会稍有不同且噪声更大)。