This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:预配置行为?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851203/afe58jd18-pre-configuration-behavior

器件型号:AFE58JD18

如果 AFE 已通电但尚未配置、并保持该状态一段时间、则会变得很热。 我发现、如果我将 PDN_GLOBAL 引脚置为有效、则器件不会发热。  

我应该在这个引脚上应用一个上拉电阻器、或者在其他引脚上应用一个上拉电阻器(例如将器件保持在复位状态)来防止器件在上电但未配置时变热?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、  

    当 AFE 上电且其 AMP 和 ADC 直接运行时。 在这种情况下、如果 ADC CLK 为65MSPS、则总功耗约为140mW/通道。  

    因此、16Ch 大约为2.2W。 温度上升约为40至50°C。 这就是它是热的原因。 断电引脚将关闭大多数块、因此温度会下降。  

    这是预期的动物或。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在断电引脚上使用上拉电阻器、或者是否会产生不利 影响?

    谢谢、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个上拉电阻器是可以的。  器件内部有一个16K 欧姆的下拉电阻器。 因此、您需要使用更小的上拉电阻器来形成电压分压器、并满足断电引脚的1.4V VIH 要求。  

    谢谢!