This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J56EVM、TSW14J57EVM、TSW1400EVM:医疗成像的双通道(四通道) 200-500MSPS 10-14位 ADC+FPGA+四通道 DAC 设计选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4229, ADS5517, TIDA-00826, TIDA-010128, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850813/tsw14j57evm-tsw14j56evm-tsw14j57evm-tsw1400evm-dual-quad-200-500-msps-10-14-bits-adc-fpga-quad-dac-design-choice-for-medical-imaging

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMADS4229ADS5517TIDA-00826TIDA-010128ADS54J42EVM

您好-

我之前看过一些有关高速 ADC 设计应用的主题、我想知道有没有人可以帮助我为我们的系统挑选出合适的基于 FPGA 的数据采集+图形发生器板和 ADC、DAC 模块。 对于宽度为50-100ns 的光学脉冲信号、ADC 应支持200MHz BW、重复率为1-2MHz 和0.4-4.26Vpp。 此外、DAC 模块应该能够驱动一个 TTL 脉冲和两个~1KHz 的10Vpp 正弦波。 数据采集/图形发生器应能够与 DAC 和 ADC 模块连接。 此外、它应该 有一个板载晶体振荡器、并且不需要外部时钟。 此外、数据采集板应能够将采集到的数据~2Mbps 或更高速度串行传输到 PC。 我们主要研究医疗成像或 OCT 应用、如果这更有意义的话。 根据这些设计要求、我找到了几个选项、非常感谢您提供的任何反馈/意见:  

ADS4229双通道、12位、250MSPS + TSW1400EVM (需要外部射频时钟)

ADS5517 11位200MSPS + TSW1400EVM

TIDA-00826/TIDA-010128 (体积太大且难以编程)

任何 ADC + TSW14J57EVM

再次非常感谢!

最棒的

Yamuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamuna、

    在私人帖子中发送的答案。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的建议。 我是否能够在 TSW 数据采集或图形发生器板上对 FPGA 进行编程、或者、如果我想连接两个 ADC-DAC 模块、是否需要外部开发或评估套件以及 TSW?

    最棒的

    Yamuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamuna、

    您可以在我们的所有 TSW 平台上对 FPGA 进行编程。 不过、TSW1400确实需要您移动一些电阻器。 其他则不是。 您将需要 Xilinx 或 Intel (Altera)软件、具体取决于您订购的电路板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。 我认为 TSW14J57与 ADS54J42EVM 相连接、能够最好地满足我们的要求。 但我仍然不确定是否能够同时使用 ADC 和 DAC 模块触发 TSW。 您能否建议使用一个可以连接并具有~1-2MHz 快速触发输出的 DAC 模块? 是否还可以对采集的数据(图像)进行任何板载信号处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此板只有一个连接器。 您不能同时插入 ADC 和 DAC 板。