This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:DCLK + SYSREF 连接

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851003/ads54j60-dclk-sysref-connection

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:LMK04821TSW54J60EVM

您好!

我们在 新设计中使用 ADS54J60和 LMK04821。

我们希望使用 LVPECL、根据数据表和 LVPECL 默认值、连接很明显、ADS 数据表也很清晰。

然而、当我们查看评估套件原理图时、例如 TSW54J60EVM 的 SLAC711.zip 和 ADS54JxxEVM 的 SLAR116A.zip、时钟线上会混合使用各种组件、我想问一下。

让我们看看 ADS54JxxEVM 原理图、其中 LMK 生成一个时钟来驱动 ADC、从其引脚 DCLKOUT2开始、

然后、信号通过240R 端接并通过一个100nF 串联电容器传输到 ADC、然后再次通过另一个100nF 串联电容器
以及到达 ADC 时钟引脚之前的最终外部100R 终端。

我的问题是:

1) 1)为什么使用双100nF 串联电容器? 原理图中不是错误、还是因为额外的 EVK 选项也带来了外部时钟、如果只使用 LMK、我们不会使用它?

2) 2)在时钟线上使用单个10nF 是否更好?  假设时钟频率为1GHz、我们应该在其中放置10nF、我们是否可以在此处获得评论(即使 ADS 数据表显示了此值)。

3) 3)为什么在 ADC 旁边有一个外部100R 端接、而 ADC 数据表指出100R 已经在芯片封装内部?
(从图148判断。 说明- ADS54J60数据表和引脚功能表)

 

那么、什么是正确的解决方案? 要遵循 ADS 器件数据表、还是要遵循 EVK 原理图?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    我的问题是:

    1) 1)为什么使用双100nF 串联电容器? 原理图中不是错误、还是因为额外的 EVK 选项也带来了外部时钟、如果只使用 LMK、我们不会使用它? 没有理由使用第二对电容器。 在最新版本的原理图中、C82和 C84实际上装配了0欧姆电阻器。  

    2) 2)在时钟线上使用单个10nF 是否更好?  假设时钟频率为1GHz、我们应该在其中放置10nF、我们是否可以在此处获得评论(即使 ADS 数据表显示了此值)。 建议采用单一上限。

    3) 3)为什么在 ADC 旁边有一个外部100R 端接、而 ADC 数据表指出100R 已经在芯片封装内部?
    (从图148判断。 说明- ADS54J60 数据表和引脚功能表)数据表错误。 时钟线路上没有内部100欧姆端接电阻器。

    此致、

    Jim