This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:模拟输入泄漏

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118-Q1, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847981/ads1115-q1-leakage-on-analog-inputs

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1118-Q1ADS1115

大家好、

我将深入了解 ADS1115/ADS1118-Q1的泄漏电流、并发现该主题中的讨论非常有用- http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/688431

当查看模拟端口的输入电流时、始终有电流为采样电容充电。 由于这两个器件集成了 PGA、因此研究模拟输入阻抗应足以进行应用设计。 仅需澄清一下、这里的共模输入阻抗遵循运算放大器传统、这是指任一 GND 输入、但不是两个 GND 输入、对吧?

对于模拟多路复用器、如 ADS1115数据表图25、客户始终担心钳位结构泄漏。 如何在应用设计中正确解决此 ESD 结构的泄漏电流问题? 更准确地说、多路复用器输入的典型泄漏电流是多少?

感谢你的帮助。

Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、


    当输入连接在一起时、会看到共模阻抗。 这是输入引脚到某些常见电势的阻抗。 在该器件中、这大约为0.7V。 如数据表中的图26和27所述、您可以看到:



    对于您的第二个问题、我不确定您要问什么、但我将尝试概述一些关于它的想法。 输入泄漏电流相当小。 一般而言、输入电流足够小、大多数应用都可以忽略、我们将任何输入电流描述为输入阻抗的一部分。

    但是、对于输入电流很重要的应用、我们建议缓冲输入。 对于输入电流、根据 ESD 结构与多路复用器相比的尺寸、引脚上 ESD 器件的贡献通常大于多路复用器输入的贡献。 之后、差分输入阻抗和共模输入阻抗将导致一些可能大于泄漏的输入电流。 但是、我们不会分离输入电流贡献。

    出于好奇、这个问题是否适用于特定应用?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    感谢您的快速响应。  

    基本上、第二个问题与特定应用无关。 这是客户的常见问题解答、因为方框图中显示了钳位二极管、从分立式设计的角度来看、这会导致显著的温度变化并影响整体精度。 我只是想找一种更好的方法来解决这些问题。

    从数据表中可以看出、数字输入的最大泄漏电流为+/- 10uA、但我无法找到模拟输入值。 它们是否相同?

    Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、

    很抱歉、我错过了您原始帖子的后续问题。 对于模拟输入引脚上的电流、它与数字引脚上的电流不同。

    输入电流主要取决于两个因素:ADC 的 FSR 设置和模拟输入引脚上的输入电压。 电流由具有共模和差分输入阻抗的电压决定。 这在数据表的电气特性中的第7页进行了说明。 使用这些等效阻抗、然后找到图26中的图来计算输入电流。 图26位于数据表的模拟输入部分、第16页。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    它开始变得很清楚。 只要 我们不分离输入阻抗、多路复用器电流和 ESD 结构电流之间的输入电流贡献、只需从输入阻抗角度估算系统的性能即可、对吧?

    Peiheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、


    没错。 我想输入阻抗有一些变化、可能是±20%。 但是、如果初始输入阻抗较大、即使电阻变化、总误差也很小。

    吴约瑟