Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS131A04
尊敬的所有人
我想问有关 ADS131A02时钟源的问题。
根据数据表、fCLKIN 的典型值为16.384MHz。
如果输入的频率大于该值(例如20MHz)、则转换时间被视为缩短。
除了转换时间之外、还有其他影响吗?
(请告诉我在增加频率时是否有任何缺点。)
2.数据表显示 SPI SCLK 也可用作外部输入时钟。 此外、频率的值范围与 fCLKIN 相同。 我认为使用 SCLK 是可以的、但与使用 fCLKIN 相比、是否有任何缺点?
(如果使用 SCLK、如果存在频率以外的限制、请告诉我。)
此致、
是的、奥特伊