This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:ADS8867忙指示器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8865, ADS8863, ADS8861, ADS8867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850519/ads8867-ads8867-busy-indicator

器件型号:ADS8867
主题中讨论的其他器件:ADS8865、 ADS8863、 ADS8861、

我注意到 ADS8861、ADS8863、ADS8865都有一个忙指示器模式。 这是通过在转换时间结束前将 CONVST 拉低来实现的。

其他类似的 ADS8867是否具有忙指示器模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    ADS8867是此系列中成本最低的器件、不支持繁忙指示灯。  如果您需要此功能、建议使用 ADS8865。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息、Keith。