This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:AIN0/AIN1的泄漏电流

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850170/ads1015-leakage-current-of-ain0-ain1

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件:ADS1013

尊敬的专家:

客户希望 在系统停机时估算功耗。

它们设计了用于电池电压监控器的 ADS1013

您能否提供 AIN0泄漏电流? (VBAT=1.8V/VDD=0V)

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、


    我假设您询问的是、如果其中一个模拟输入为1.8V、而 VDD 为0V、输入电流可能是多少。 这种情况超出了器件的绝对最大额定值。 请注意下表中的最大值:



    如果 VDD 为0V、则输入不应大于0.3V。 在该器件中、有如下所示的 ESD 保护器件:



    如果 AIN0为1.8V、则会将二极管正向偏置至 VDD。 该器件不存在固有的电流限制。 即使输入端具有串联电阻、也很可能会对保护二极管进行正向偏置。

    如果电源关闭、您应该确保输入上也没有电压。


    吴约瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您指出风险。

    您是否会在我的用户案例中推荐合适的 TI 解决方案? *其中一个模拟输入为1.8V,VDD 为0V*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、


    我仍然会使用同一器件、但会使用从 ADC AINx 引脚的输入端到 ADC 的串联电阻。 2kΩ Ω 的串联电阻应保护 ADC 免受这种过压事件的影响。 这将使输入电流保持在1mA 以下、这是一个数量级、低于10mA 输入电流的绝对最大值。


    吴约瑟