This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:ECG 信号

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846224/afe4900evm-ecg-signal

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您好,

您能否解释如何通过 AFE4900 EVM 测量 ECG?  我尝试测量心电图 ,但没有成功,我按照以下指南手册执行了步骤 :

5. ECG 的测试设置:(第8页)

•确保已填充跳线 J17、J8和 J13。

•ECG 模拟器可通过 DB9连接器(即 J20)与跳线 J19和 J18相连。 如果需要、可在移除 J17后使用 J15将 RLD 馈送到仿真器。

•要连接外部电极、请移除 J19和 J18上的分流跳线。 将两个电极直接连接到 J19 (引脚2)和 J18 (引脚2)。 RLD 电极、拆下 J17并安装 J15。

对于 J19 PIN2和 J20 PIN2,我连接到波形发生   器以25Hz 频率和1mV 幅度生成的 SIN 函数,因此我必须在 EVM 中将该 SIN 作为 ESG 信号,但我没有得到它。

请告诉我适当的参数设置以及通过 AFE4900 VM 观察 ECG 波形的正确方式。
感谢您的提前帮助。
此致
 穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900 处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    由于讨论已离线、我将关闭该帖子。