This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1000:vsp1000是否有任何仿真可用

Guru**** 2514335 points
Other Parts Discussed in Thread: VSP1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849542/vsp1000-is-there-is-any-simulation-available-for-vsp1000

器件型号:VSP1000

大家好、在 Tina、ibis 模型或 hspice 模型中有任何 vsp1000可用的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我们没有用于 VSP1000的 IBIS、TINA 或 HSPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IDRV 决定了数据表中提到的输出缓冲器的驱动强度。 如何确定?因此在 vsp1000之后、接收器处应存在如此长的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    驱动强度取决于您的应用带宽要求。

    IDRV 控制带宽以控制输出响应(上升时间、下降时间等)

    数据表列出了22pF 负载下的典型 BW 与 IDRV 间的关系。