This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:无缓冲器测量

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850724/ads1115-buffer-less-measurement

器件型号:ADS1115

我计划使用此芯片同时测量4个热敏电阻(NTC)。 使用分压器配置、我能否将热敏电阻直接连接到此芯片的输入端? 如果我不对每个通道使用电压缓冲器、是否会产生影响?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bumblebee、



    ADS1115的输入使用开关电容器对输入电压进行采样。 因此、输入表现为具有差分和共模分量的输入阻抗。 从输入中可以看出、原理图如下所示:



    这些阻抗取决于 FSR 范围。 在此处的电气特性表中列出了这些特性:



    如果您测量热敏电阻、在没有缓冲器的情况下可能会很好。 由于存在一些输入阻抗、因此可能会产生一定的误差。 该误差很可能很小、但取决于热敏电阻的电阻。

    您是否有要查看的原理图?



    吴约瑟