This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:将评估板 ADS126XEVM-PDK 集成到我的现有 LabVIEW 测量程序中

Guru**** 2542500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850228/ads1262evm-pdk-integrate-the-evaluation-board-ads126xevm-pdk-into-my-existing-labview-measuring-program

器件型号:ADS1262EVM-PDK

尊敬的女士们:

我想将评估板 ADS126XEVM-PDK 集成到我现有的 LabVIEW 测量程序中。 测量程序控制一个电机控制器、此控制器具有4个连接的线性级和一个纳伏电压表。 线性级在磁场中移动测量线圈、测量器件测量1至3µV Ω 范围内的感应电压。 出于测试目的、我想用 ADS126XEVM-PDK 评估板替换毫微伏电压表。 我在 LabVIEW 中对测量程序进行了编程。 该程序运行良好、因此我希望尽可能少地进行更改。

是否可以使用 USBStyx 驱动程序通过 USB 端口控制评估板 ADS126XEVM-PDK 而无需安装 ADCPro 程序?

在哪里可以下载 USBStyx 驱动程序?

USBStyx 驱动程序执行哪个功能?

我可以只安装 USBStyx 驱动程序、还是需要其他驱动程序?

为什么需要"MMB0_DRIVER_INSTALL_x86-64 v1.0.0.msi"驱动程序?

LabVIEW 示例程序"ADS126xEVM-PDK 示例 GUI.vi"是否在没有 ADCPRO 程序的情况下工作?

我请您尽可能详细地回答我的问题、并提前为我的英语很差而道歉。

您对汉堡的问候非常好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    与该文件的命名相反、 ADS126xEVM-PDK LabVIEW 源代码 ZIP 文件实际上是一个独立的 LabVIEW 应用/驱动程序、您可以使用它与 ADS1263EVM-PDK 硬件通信。 使用此软件不需要 ADCPro。

    此 ZIP 文件中包含 USBStyx 驱动程序。 该驱动程序是通过 USB 接口与硬件进行通信的主要驱动程序。

    我知道 ADS1263EVM-PDK 在与 ADCPro 配合使用时使用两个驱动程序(NI-VISA 驱动程序和 USBStyx 驱动程序)。 我想、如果您安装了 LabVIEW、您可能已经拥有所需的 NI-VISA 驱动程序。 该驱动程序用于为 MMB0刷写所需的固件、但从那时起、所有通信都由 USBStyx 驱动程序处理。