器件型号:ADS1262EVM-PDK
尊敬的女士们:
我想将评估板 ADS126XEVM-PDK 集成到我现有的 LabVIEW 测量程序中。 测量程序控制一个电机控制器、此控制器具有4个连接的线性级和一个纳伏电压表。 线性级在磁场中移动测量线圈、测量器件测量1至3µV Ω 范围内的感应电压。 出于测试目的、我想用 ADS126XEVM-PDK 评估板替换毫微伏电压表。 我在 LabVIEW 中对测量程序进行了编程。 该程序运行良好、因此我希望尽可能少地进行更改。
是否可以使用 USBStyx 驱动程序通过 USB 端口控制评估板 ADS126XEVM-PDK 而无需安装 ADCPro 程序?
在哪里可以下载 USBStyx 驱动程序?
USBStyx 驱动程序执行哪个功能?
我可以只安装 USBStyx 驱动程序、还是需要其他驱动程序?
为什么需要"MMB0_DRIVER_INSTALL_x86-64 v1.0.0.msi"驱动程序?
LabVIEW 示例程序"ADS126xEVM-PDK 示例 GUI.vi"是否在没有 ADCPRO 程序的情况下工作?
我请您尽可能详细地回答我的问题、并提前为我的英语很差而道歉。
您对汉堡的问候非常好