This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在 ADS1299中、采样率可能为256Hz?

Guru**** 2553410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849232/ads1299-256-hz-sampling-rate-possible-in-ads1299

器件型号:ADS1299

大家好、

我在浏览 ADS1299数据表、发现 ADC 采样率在250SPS - 16K SPS 之间变化。 但是、我想将采样率保持为256Hz?

是否可以针对256Hz 的采样率写入 ADC 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的发帖。

    是的、您可以实现256SPS 的输出数据速率、但这需要调整器件的主时钟频率。 在电气特性表中、您可以找到可接受的时钟输入频率范围。

    要以256SPS 采样、您需要频率 为2、097、152Hz 的外部时钟输入。 在内部、每个通道的 Δ-Σ 调制器将以 1、048、576Hz 的调制器频率(Fmod = fCLK/2)进行采样。 CONFIG1寄存器必须设置为 OSR = 4096选项、以产生256SPS 的输出数据速率(FM/4096)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 频率 为2、097、152Hz 的外部时钟不太常见。 此外、如何通过外部时钟菊花链多个 ADS1299? 我是否应该为处于菊花链模式的所有 ADC 使用外部时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    我知道 2、097、152Hz 不是常见的时钟频率。 您是否确实需要以精确的256SPS 采样而不是250SPS 采样? 另一种解决方案是使用 MCU 中的 PLL 生成所需的时钟频率、但这可能没有所需的确切频率分辨率。

    在菊花链配置中、您必须与所有器件共享主时钟。 内部时钟可用于一个器件、并设置为 CLK 引脚上的输出、以便与其余器件共享。 如果您使用的是外部时钟、则只需将外部时钟与所有器件连接即可。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    256Hz 采样率更易于使用 FFT、BandPower 等进行进一步的工作 FFT 窗口通常为2^n 长、其中 n 可以是任何整数。

    假设即使我以250SPS 的速率获取1024个数据点进行 FFT 计算,时间窗口也会变为 4.096秒,频率分辨率也会变为每箱0.244Hz 的奇数值。 另一方面、对于256Hz 采样率、对于4秒的数据窗口、频率分辨率为0.25hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    FFT 的2^n 个点数非常有意义。 但频率分辨率的差异(0.25Hz/bin 与0.244... Hz/BIN)仅对特定的纯正弦输入信号至关重要。 当输入信号是频率为频率分辨率的整数倍的纯正弦波时、您可以实现相干采样并减少频谱泄漏。 但是、如果您测量的信号包含多个频率分量或频率变化、则任一频率分辨率都会在 FFT 计算中产生一些频谱泄漏。

    此致、