This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849936/ads5294-ads5294

器件型号:ADS5294

我希望将该器件与突发采样时钟配合使用。 两个问题。

1) 1)前几个样本的时序是否存在任何问题。

2) 2)必须提供额外的时钟、以便在突发结束时清除管道、或自动清除管道。

采样时钟将是20MHz 的突发、范围从几百个时钟到17k 个时钟、速率为几赫兹到几百赫兹。

非常感谢。

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看我们的器件!

    如果 ADC CLK 是突发的、我们必须重新运行 LVDS 时序校准和初始化。 器件的内部 PLL 也需要时间来稳定。 因此、我们必须将每个突发周期视为单独的加电/断电序列。  

    由于您的响应频率为 Hz、因此您有足够的时间来同步运行时钟并重新对齐 LVDS 时序。 您可以参阅数据表的加电时序、其中我们将1ms 作为复位时序。 因此、必须应用1ms 的 ADC 时钟、以确保 ADC 数据有效。  希望1~2ms 的复位时序对您合适。  

    另一种方法是将 ADC 置于省电模式、但保持 ADC CLK 运行。 这样,LVDS 链路始终处于活动状态,您可以在5~10us 内返回到数据采集。 在同类产品中、局部断电功耗略高。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我可以为 PLL 提供必要的运行。

    但是、您的回答提出了另一个问题。

    1) 1)如果我不提供运行、 输入时钟-采样时间是否会保持稳定。

    2) 2)如果我不提供运行、LVDS 位时钟、数据和帧时钟时序是否相对保持稳定。 我可以容忍它们作为一个块移动、但显然不会相对于彼此移动。

    3)对于突发时钟、 当它结束时、我必须提供额外的时钟来清空流水线、或者 PLL 将继续运行并自动清空流水线、尽管时序可能稍有不同。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们需要100us 的时间才能保持 ADC 时钟稳定以进行数据输出。 因此,在捕获数据之前,必须运行>100us。  

    100us 也适用于来自 PLL 块的 LVDS 位时钟 FCLK 等。 当 PLL 未达到锁定状态时、数据、FCLK/BCLK 之间的关系被低估。  

    ADC 的延迟为11到15个周期、因此必须确保 ADC 时钟至少运行这么多周期才能将采样的 ADC 数据清空。 我们的芯片不会自动清空 ADC 输出。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 现在、我有足够的信息来决定如何继续使用该器件。

    再次感谢。