This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A -支持的 LVDS 电压标准

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850469/ds90lv048a---supported-lvds-voltage-standards

主题中讨论的其他器件:DS90LV048ASN65LVDS4

你好、

我只想询问 DS90LV048A 是否支持所有 LVDS 电压标准、即3.3V LVDS、2.5V LVDS、1.8V LVDS。

感谢你能抽出时间、

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    它仅支持3.3V 电源。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.8V 标准、是否有任何模型执行相同的.funcionality?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS4可输出1.8V、2.5V 或3.3V LVTTL、并支持1.8V 和2.5V 电源电压。

    此致、

    I.K.