This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63EVM:通过禁用 ILA 支持、为 ADS58J63实现 LMFS 4841

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846074/ads58j63evm-implementation-of-lmfs-4841-for-ads58j63-by-disabling-the-ila-support

器件型号:ADS58J63EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58J63

您好!

我将 ADS58J63 EVM 与 Xilinx ZCU102 EVM 板配合使用。 我能够调出 LMFS 4841 Mode0配置、它使用的是 ILAS。  

我想在没有 ILAS 的情况下复制同样的东西。 为此、我将在 FPGA 端禁用 ILA 支持。

在 ADC 侧、我进行了以下配置更改

JESD 数字页(6900h)寄存器0h 位 D0=1 (ILA 禁用)

但我无法看到 ADC 和 FPGA 之间的任何数据传输。

我应该在 ADC (ADS58J63)侧执行什么操作、以便能够将数据从 ADC 发送到 FPGA

请告诉我在 ADC (ADS58J63)端应该遵循的步骤。

等待您的确认


此致、

Sandeep



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我请你尽早答复。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    您能否验证在 SYNCb 为低电平时传输 K28.5、并且在正确接收至少4个 K28.5字符后将 SYNCB 拉为高电平?

    您能否提供更多有关禁用 ILA 时 ADC 正在传输的数据而不是数据的详细信息?

    谢谢、

    埃本