This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:时序图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS7057, ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847615/ads7042-timing-diagram

器件型号:ADS7042
主题中讨论的其他器件: ADS7057ADS7056

大家好、

我阅读了 ADS7042的数据表、但感到困惑。  我可以提出一些问题吗?

图1中有一个时序图。 输出数据显示为样本 N 的数据。但我认为样本数据为 N-1。

何时对该时序上的输出数据进行采样?

在 ADS7057的数据表中,它显示为样本 N-1的数据。 它是哪一个正确的? 还是 ADS7057具有与 ADS7042不同的计时电路?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、  

    请给我一天时间、与设计人员核实这一点。  我们需要确认这两个器件的运行方式是否不同。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢你的答复。  

    好的。 我将等待您的回答。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    你有更新吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    事实证明、这两个数据表都是正确的、尽管我理解您的困惑、因为我也认为这是一个问题。 这两个器件的运行略有不同。 ADS7042没有延迟。 这是 ADC 在采集周期后立即输出时钟的转换结果。 另一方面、ADS7056具有一个周期的延迟。 换句话说、在采集周期完成后、数据将在下一个周期前计时。 下面的数字应该有助于澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢你的答复。 我明白了!

    此致、

    本志本