Other Parts Discussed in Thread: TIPD115, ADS8881, THS4521
主题中讨论的其他器件:TIPD115、 THS4521
你(们)好。
我们指的是 TIPD115 和 IT 设计文件(ssch. pcb 等)要设计一 个非常相似的数据采集系统,我们要求 THS4521也驱动 ADS8881。
阅读有关反别名过滤器的部分时,我有一些问题。 希望一些 TI 专家能够提供帮助。
在 SLAU15A 的第9页中、它写"驱动放大器的输出阻抗等于 Ro "。 Ro 是指放大器的开环还是闭环输出电阻? 我们如何从放大器的数据表中获取该值?
2.与 SCH 一样、Ro 似乎为 10欧姆(R7和 R8)、如下所示。 为什么 SLAU15A 中的公式(38)采用 Ro=80 Ω ?
此外、在 SLAU515A 等式(37)中、为什么 ADS8881的 R_switch 为220 Ω、我认为它应该是96 Ω、如 ADS8881数据表中所示。 最后,我认为 ti 应该是 R_FLT < 96 Ω/20 = 4.8 Ω,并且 R_FLT > 10/9=1.1 Ω。
4.我注意到一些其他 SAR ADC 不提供 R_switch 值。 我们可以对这种情况做些什么?
5.我还谷歌了一篇有关 SAR 驱动主题的非常好的 TI 技术文章:“
”, 它在2004年提到,TI 已经对这一点进行了详细的讨论。 您能帮我在哪里找到2004技术研讨会 PPT 文档吗?
对关于这一议题的任何其他建议表示赞赏。 非常感谢!