请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 您好、Alexander。
我们是否需要在 ECG 传感器信号中添加额外的放大器、然后再将其输入 ADS1298R。
当心肌信号在1-5mV 范围内时、芯片的输入为2.5 -5V
或内部 PGA 就足够了
为什么我提出这个问题、因为我在看到下面的方框图后感到怀疑
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.