This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7882:外部电压基准范围

Guru**** 2686445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850387/ads7882-external-voltage-reference-range

器件型号:ADS7882

ADS7882外部基准输入的电压范围是多少? 例如、我可以在 ADC 上使用4.096V 或2.048V 基准、使输出直接对应十进制数、即0.001V 或0.0005V、还是必须使用2.56V 基准才能实现这一目的?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Vref 范围如下所示、摘自数据表。

     输入范围由 基准电压设置、因此、只要您保持在给定的范围内、就可以操纵基准电压以将转换设置为十进制数。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!  谢谢!