This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC12J4000

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850402/adc32rf45-adc12j4000

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000

您好!

我正在寻找 ADC32RF45和 ADC12J4000的仿真模型(VHDL 或 Verilog)。

我需要 一些行为模型来帮助我将 ADC 连接到我们正在开发的 ASIC、这些模块将连接到多个 ADC 芯片。

是否有任何建议要求 JESD204B IP 供应商与 TI ADC 兼容?

感谢你的任何帮助。

此致、

Alexei Lomakin

麻省理工学院林肯实验室

alexei.lomakin@ll.mit.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexei、

    这两款器件的 IBIS 和 IBIS-AMI 模型均可从 TI 网站的产品文件夹中获取。 Intel (以前称为 Altera)和 Xilinx 具有 JESD204B IP、可与这两个部件配合使用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。 遗憾的是 IBIS 模型将无法正常工作。

    我还不需要使用模型进行 PCB 信号完整性建模。

    我正在开发定制的14nm ASIC、需要 RTL VHDL 或 Verilog 模型、该模型将与 ModelSim 或 QuestaSim 配合使用。

    此外、我无法将 Xilinx 或 Intel/Alter IP 用于定制 ASIC。 两家 FPGA 供应商都只为 FPGA 提供 IP。

    但您的建议有所帮助。 Xilinx 拥有 JESD204B IP 的第三方提供商。 我将与他们联系。

    谢谢、

    Alexei