This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:Vout 对 GND 短路

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850051/dac43608-vout-short-to-gnd

器件型号:DAC43608

你(们)好

器件:DAC43608

如果 VOUT 短接至 GND、器件 是否存在损坏风险?  

客户正在考虑以下配置。

有 问题吗?

它们希望在晶体管 打开时低于0.5V。  

短路电流为 50mA (来自数据表)。 因此、在 该电流下、他们将在 VCE (SAT)< 0.5[V]下选择晶体管规格。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您的查询。 当您对输出短路时、将达到短路电流。 但主要的问题是功率耗散。 因此、当您在5V VDD 下将单个输出短路时、功耗将为5V*50mA = 0.25W。 如果将所有8个通道短接、则功耗将为2W。 假设没有散热器、则结温上升将为 PD*R_TH_JA 对于单通道短路、温升为0.25*49 = 12.25oC;对于所有通道短路、温升为2*49 = 98oC。 最高结温为150oC。 因此、如果您在室温下运行、这应该是可以的。 但持续将结温超过125oC 可能会影响器件的寿命。 因此、我不建议在高环境温度下长时间同时短接所有通道。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC