This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:关于 DVDD 和 AVDD 的启动序列

Guru**** 2847090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849974/ads8684a-about-startup-sequence-of-dvdd-and-avdd

器件型号:ADS8684A

大家好、

 

我知道 DVDD (+3.3V)必须小于 AVDD (+5V)。

但是、DVDD 的压摆较晚为高电平、因此 DVDD 在5ms 内高于 AVDD。

然后、您能否告知我们您是否有任何问题(设备损坏/故障等)?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    这可能不会损坏器件。

    但在 DVDD 大于 AVDD 期间、保护二极管可能会开始 导通、因此您可能会在这5ms 内看到这种影响、例如保持的电压和比预期更高的电流消耗。

    一旦 AVDD 电压增加到超过 DVDD、二极管将停止导通、器件将正常运行。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢您提供详细信息。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏