This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:关于启动序列

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846868/ads8684a-about-startup-sequence

器件型号:ADS8684A

大家好、

 

对于启动顺序、我有两个问题。

 

------

[第1季度]

我知道 DVDD (+3.3V)必须小于 AVDD (+5V)。

启动时、是否有任何限制?

(例如、DVDD 或 AVDD 压摆率、稳定时间等)

 

[第2季度]

AVDD 和 DVDD 供电后、内部电路何时变为有效状态?

我们想知道 ADS8684A 将模拟输入转换为数字数据的时序。

------

 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在启动期间、也最好将 AVDD 保持在高于 DVDD 的水平。 但是、一条良好的经验法则是、如果 DVDD 在启动期间高于 AVDD、则应使其比 AVDD 大300mV。

    DVDD 和 AVDD 分别独立于 数字端和模拟端供电。 这意味着一端可以在另一端之前是扫描床。 如果 DVDD 斜升、但模拟电源不是。 该器件将能够启动并完成转换、但模拟测量结果将不好。

    相反、如果模拟电源 稳定、但 DVDD 不稳定、则通信将不会正常。

    一旦两个电源均稳定、器件将按预期运行。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢您提供详细信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

     

    我还有其他问题。

     

    [第3季度]

    DVDD 的压摆延迟为高电平、因此 DVDD 在5ms 内高于 AVDD。

    然后、您能否告知我们您是否有任何问题(设备损坏/故障等)?


     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    您对这一问题的当前情况有何看法?

    我饱和、这种用法没有问题。

    我的理解是否正确?

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不在镇上。 但我看到您将其发布在单独的线程上。 我将继续并在此处作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢 你的答复。

    我将回复另一个主题。

    此致、

    隐藏