Other Parts Discussed in Thread: ADS8912B
您好!
让我来问您以下有关交流精度的基本问题。
Q1)根据数据表、SINAD 和 SFDR 规格如下所示。
SINAD:102.5dB (典型值)
SFDR :125dB (典型值)
我不明白为什么 SFDR 优于 SINAD (125dB>102.5dB)。
你会告诉我原因吗?
Q2)图21 (datashhet 16页)
其中描述 SNR 为102.8db。
我认为、由于噪声水平约为-150dB、SNR 应 约为150dB……
您能否告诉我、为什么从图21中得到 SNR 为102.8dB?
感谢您的善意。
此致、