This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:将 PowerPAD 连接到 AGND 或 DGND

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850002/ads1278-sp-connect-powerpad-to-agnd-or-dgnd

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

您好、TI 专家、
我在电路板的一部分具有 AGND 平面、电路板的另一部分具有 DGND 平面的应用中使用 ADS1278-SP、如数据表的图11.2所示。 ADS1278-SP 封装的一半位于 AGND 侧、另一半位于 DGND 侧。

ADS1278-SP 与 ADS1278类似、配备了用于热管理的 PowerPAD。

我的问题是、我是否将此 PowerPAD 连接到 AGND 平面或 DGND 平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、散热焊盘通常连接到最安静的接地端、即模拟接地端。

    谢谢

    Christian