您好!
我们每块电路板使用其中3个、并且只能使用此焊盘部件(ADS62P25IRGCT)的特定日期代码。 是否有文档、或者您能否发布此器件日期代码的细分信息?
器件标识:
AZ62P25.
TI 75J
P5XFG4
谢谢、
Phil A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们每块电路板使用其中3个、并且只能使用此焊盘部件(ADS62P25IRGCT)的特定日期代码。 是否有文档、或者您能否发布此器件日期代码的细分信息?
器件标识:
AZ62P25.
TI 75J
P5XFG4
谢谢、
Phil A
当 TI 将数据表从 A 修订为 B 时、它们更正了裸片引脚排列以匹配 A 数据表、这是错误的、并且交换了引脚。 在 C 数据表中、您更正了此问题、并将引脚交换回原来的 A 部件芯片引脚、在该引脚中、我们的板是为其布局的。
取自修订版 C 数据表:
从修订版本 B (2008年12月)更改为修订版本 C 第页
•更改了引脚19、20和29、30 .......................................................................................... 25
•更改了引脚19、20和29、30 .......................................................................................... 27.
我们只需知道如何读取生产日期代码以及版本 B 裸片生产日期代码是什么、因此我们不会继续安装它们、而是必须将它们移除并替换为正确的引脚。