This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P25:需要了解如何解码器件的生产日期代码

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849105/ads62p25-need-to-know-how-to-decode-the-date-code-of-part

器件型号:ADS62P25

您好!

我们每块电路板使用其中3个、并且只能使用此焊盘部件(ADS62P25IRGCT)的特定日期代码。 是否有文档、或者您能否发布此器件日期代码的细分信息?

器件标识:

AZ62P25.

TI 75J

P5XFG4

谢谢、

Phil A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的更新、我们期待能获得有关此内容的任何信息、以帮助解决我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我们需要有关这方面的更多信息。 您到底在寻找什么? 为什么您需要特定的生产日期代码?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TI 将数据表从 A 修订为 B 时、它们更正了裸片引脚排列以匹配 A 数据表、这是错误的、并且交换了引脚。 在 C 数据表中、您更正了此问题、并将引脚交换回原来的 A 部件芯片引脚、在该引脚中、我们的板是为其布局的。

    取自修订版 C 数据表:

    从修订版本 B (2008年12月)更改为修订版本 C 第页
    •更改了引脚19、20和29、30 .......................................................................................... 25
    •更改了引脚19、20和29、30 .......................................................................................... 27.

    我们只需知道如何读取生产日期代码以及版本 B 裸片生产日期代码是什么、因此我们不会继续安装它们、而是必须将它们移除并替换为正确的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我被告知 、器件型号 TI 75J 中的"7"对应于2017年、"5"对应于第5个月。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、该信息证实了我对我们只能使用的日期代码(2007年年中及更早)的怀疑。