This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:所需的输入带宽与 Fdata

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849493/ads131a04-input-bandwidth-vs-fdata-needed

器件型号:ADS131A04

您能否提供 ADS131A04的输入带宽与数据速率规格表。  

我的应用的 FMOD 将为1.024Mhz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    ADS131A04的输入带宽受数字滤波器的限制。
    您可以使用 ADS131A04数据表中的图46估算数字滤波器的-3dB 频率。
    SINC3滤波器的-3dB 频率发生在~0.262 x Fdata 处。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美...谢谢你,Joachim!!