This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1211:关于器件内部的 MUX

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1211, ADS1261, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848626/ads1211-about-mux-inside-the-device

器件型号:ADS1211
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS124S08

您好!

您能不能告诉我器件的内部原理图。
是否有关于多路复用器等效原理图的信息?


此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    遗憾的是、我相信我们没有任何有关 MUX 的附加信息、我们可以在公共论坛上共享这些信息。 我不直接支持此设备、因此其他人可能会有其他信息。 您是否对 MUX 的一般工作方式感兴趣或对此器件具体工作感兴趣?

    如果您需要有关常规 MUX 操作的信息、请访问:https://training.ti.com/ti-precision-labs-multiplexers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    ADS1211多路复用器基本上只是一组模拟开关。  开关先断开、然后再接通、但由于 ADC 的输入结构为开关电容器类型、因此输入电容器上可能存在一些残余电荷、当多路复用器快速循环时、这些电荷可能表现为串扰。  在切换输入通道时、应考虑这种模拟趋稳。

    ADS124S08和 ADS1261等器件具有内置功能、可在切换通道时自动延迟转换启动。  此转换延迟启动是器件中的寄存器设置、可配置。

    此致、

    Bob B