This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:数据转换模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849502/ads1299-data-conversion-modes

器件型号:ADS1299

你(们)好

我正在寻找在应用级别从3 ADS1299同步数据会话的方法、对此 有一些疑问。

我发现单次模式在本任务中非常有用、但阅读文档仍然是许多 问题:

(ADS1299-x 低噪声、4通道、6通道、8通道、24位、 模数转换器;SBAS499C–2012年7月–2017年1月修订)

1)。 在«9.4.5连续转换模式»文档显示:

"从单次模式切换到连续转换模式时、将 START 信号拉低并恢复为高电平、或发送 STOP 命令、后跟 START 命令。 此转换模式非常适合需要固定连续转换结果流的应用。"

好的、让我们看看«9.4.6单次模式» 关于单次模式:

'当从连续转换模式切换到单次模式时、将 START 信号拉低并恢复为高电平、或者发送 STOP 命令、后跟 START 命令。 此转换模式非常适合需要非标准或非连续数据速率的应用。"

2)。 有两种模式:

«连续读取数据模式»-当数据在 DRDY 拉至低电平之前自动移位至输出寄存器("Tupdate")

«通过命令读取数据»-当 接收到 RDATA 命令后数据移位到输出寄存器时("RDATA 命令在不连续读取数据时向输出移位寄存器加载最新数据

模式。" -数据表)

在这两种模式下、"要在发出 RDATAC/RDATA 命令后从器件中检索数据、请确保 START 引脚处于高电平或发出 START 命令。"

--------------------------------------------------------------------

如果我 将 START 信号拉低并恢复为高电平-在尝试重新启动对话(单次模式)后、我将切换到连续模式、或者无论 CONFIG4 (连续模式)是什么写入、器件 itslelf 都将从连续模式切换到单次模式、实际上会发生什么情况? 如果器件在启动/停止命令后自行切换模式、CONFIG4单次位会有什么影响?

  重新启动新对话后,我是否可以在单次模式下读取已完成的对话数据? 如果输出寄存器(RDATAC)中已加载的数据和 DRDY 被拉至低电平、我是否真的需要 START 引脚高电平来接收最后的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    感谢您的发帖!

    这个问题在过去曾被多次问过。 请阅读我对以下链接主题帖的回复。 如果您仍需要澄清、我很乐意为您提供帮助:

    此致、